欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切管器(Pipe)的种类与优点

  • 2023.07.31 13:28:11
  • 米思米
  • 2725

·           切管器(1刀片)

·           切管器(4刀片、大口径)

·           走线管切管器

·           切管器(4刀片)

·           PVC切管器

·           切管机


切管器(1刀片)

这是用于切断管道的手动式切管器。

        切管器(Pipe)的种类与优点

优点


·   没有明火、切屑、噪音。

    可适用于对这些存在限制的作业环境。

·   如果将2个滚轮换成刀片,也可变为3刀片型。替换刀片为消耗品。

切管器的操作方法


将管道放在支撑滚轮和刀轮之间,首先将其轻轻拧紧以形成导向槽,然后将切管器绕着管道旋转。确认是否已经在管道外周正确形成导向槽后,确认切管器与管道垂直,并在转动手轮的同时转动切管器。

切管器(Pipe)的种类与优点


切管器(4刀片)

切管器(Pipe)的种类与优点

优点


·   可在狭窄场所进行切断作业。只要具有能够在130°范围内进行往复操作的空间,就能够实现切断。

切管器(Pipe)的种类与优点


切管器(4刀片、大口径)

切管器(Pipe)的种类与优点

优点


·   适合用于天花板配管以及预埋配管等粗管的切断。

切管器(Pipe)的种类与优点

【注意事项】

切管器是采用将刀片按压在管道上完成切割的切割方式。根据管道或施工工艺不同,有时可能会禁止采用这种切割方法,请预先确认。

要点如下!

· 请确认要切断的管道外径。请确认是否具有执行切断作业所需的空间。

· 刀片的材质因管道材质而异,因此请预先确认。

 · 管道材质除常规的钢管(SGP管)外,还包括不锈钢管和铸铁管。此外,钢管中还包括SGP管和涂层钢管。

· 根据管道的厚度,有时可能会出现无法切断的情况。请确认管道厚度是否在切管器的能力范围之内。


PVC切管器

能够干净利落地切割自来水管道、电力设施用PVC管道的工具。

切管器(Pipe)的种类与优点

优点


·   可以像用剪刀剪断一样切断管道。专用于PVC、聚乙烯等塑料管材,切割面光滑整齐,不会被压坏,也无需担心切口的后处理。

·   由于是通过棘轮方式让大直径刀片移动,因此可以用较小的力轻松完成切割。

切管器(Pipe)的种类与优点


走线管切管器

切管器(Pipe)的种类与优点

优点


·   在室内进行电线配线时,需要设置保护管(走线管),将电线从中穿过。根据电线的长度切割走线管时,请使用走线管切管器。切断面光滑平整。

·   请根据要切断的走线管宽度相应选择刃长(mm)。

切管器(Pipe)的种类与优点


切管机

切管器(Pipe)的种类与优点

优点


·   安装空调时,用于切断罩在室外管道上的保护罩(管道)。

·   管道的形状因制造商而异,尺寸也各不相同。请确认管道制造商与机型、尺寸(宽度)(mm),选择具有通用性的切管机

切管器(Pipe)的种类与优点


要点如下!

· 请确认要切断的管道粗细(外径)。

· 请确认切断对象的用途、材质。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities